Other Parts Discussed in Thread: UCC2897A
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCC2897A 大家好、
我的客户使用 UCC2897A 将48V 转换为12V。 然而、实际输出为1.6V。 引脚14和引脚15上的控制信号是高电平不规律的、但不是连续方波信号。 您是否会检查原理图是否正常。 如果需要修改、请告诉我。 谢谢。
此致、
朱志安
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.