This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC2897A:输出电压不正确

Guru**** 2747355 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC2897A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/868149/ucc2897a-incorrect-output-voltage

器件型号:UCC2897A

大家好、

我的客户使用 UCC2897A 将48V 转换为12V。 然而、实际输出为1.6V。 引脚14和引脚15上的控制信号是高电平不规律的、但不是连续方波信号。 您是否会检查原理图是否正常。 如果需要修改、请告诉我。 谢谢。

此致、

朱志安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

    专家将于明天回来。

    BTW、您能否再次发送或附加原理图、因为它看起来不是很清楚。

    非常感谢。

    Teng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ting Chu、

    请参考下面的电路图、OUT 和 AUX 的占空比与 SS/SD、FB、CS 以及 Dmax 相关。 因此、您可以建议客户通过关注这些信号来找出奇怪的栅极驱动信号的根本原因。

    此致
    弗兰克