This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2121:ST 引脚未报告正确的值

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2121

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/867105/tps2121-st-pin-not-reporting-correct-value

器件型号:TPS2121
当 IN2处于活动状态时、电压为0.0 V。 (这符合预期)
当 IN1激活时、引脚 PWR_MUX_ST 上的电压为0.78V。 (我希望电压为5V)
有人能帮你解决原因吗?
谢谢、
Ashish
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用用户="Ashish Goel"]

    器件型号:TPS2121

    当 IN2处于活动状态时、引脚 PWR_MUX_ST 上的电压为0.0V。 (这符合预期)

    当 IN1激活时、引脚 PWR_MUX_ST 上的电压为0.78V。 (我希望电压为5V)

    有人能帮你解决原因吗?

    谢谢、

    Ashish

    [/报价]

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ashish、您好!

    请分享此切换的范围以及 ST 引脚上的电压。 5V 电压的来源是什么?

    ST 引脚是一个开漏 FET、这意味着当选择 IN1时、器件将在该引脚上输出高阻态。 如果此引脚上未检测到5V 电压、则意味着有一个次级接地路径、这会导致分压。  

    此事件是否在多个器件上发生?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shreyas、您好!

    感谢您的回复和帮助。 是的、它看起来是次要路径问题。

    该引脚现在按预期正常工作。

    谢谢你。