This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL494:TL494 PWM 中的占空比错误

Guru**** 2393725 points
Other Parts Discussed in Thread: TL494

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/866416/tl494-duty-cycle-error-in-tl494-pwm

器件型号:TL494

大家好、

          我使用  的是 TL494 PWM 控制器、我的占空比有问题  

我的最小占空比在采样 PCB 中为2.24% 、但在有问题 的 PCB 中为3.7%  

如果我为采样 PCB 提供轻负载、假设40mA 电流、则占空比上升至0.95%、但在有问题的 PCB 中、占空比上升至2.61%

是否有人可以建议反馈电路中的解决方案或原因。  

谢谢

BHEEM  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、BHEEN、

    轻负载下的最小占空比取决于控制信号(反馈引脚电压)。

    我是否可以知道样片 PCB 与有问题的 PCB 之间有什么区别? 并共享原理图。

    此致、

    Teng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,BHEEN,我已经很长时间没有听到您的反馈,我认为您能够解决您的问题。 如果没有、只需在下面发布回复(如果该线程由于超时而锁定、则创建一个新线程)–谢谢、Teng。