请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TL494 大家好、
我使用 的是 TL494 PWM 控制器、我的占空比有问题
我的最小占空比在采样 PCB 中为2.24% 、但在有问题 的 PCB 中为3.7%
如果我为采样 PCB 提供轻负载、假设40mA 电流、则占空比上升至0.95%、但在有问题的 PCB 中、占空比上升至2.61%
是否有人可以建议反馈电路中的解决方案或原因。
谢谢
BHEEM