请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TLC59116 大家好、团队成员。
客户正在考虑 TLC59116、但需要两个用于 VCC 和 VLED 的电源。
它处于不利地位、因为竞争对手可以使用单个电源运行。
您是否开发了可使用单电源运行的 LED 驱动器?
LED 电流为20mA
每条线路有四个串联的 LED
VLED 约为15V
此致、
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.