This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC59116:具有单电源的 LED 驱动器

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TLC59116

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/865422/tlc59116-led-driver-with-a-single-power-supply

器件型号:TLC59116

大家好、团队成员。

客户正在考虑 TLC59116、但需要两个用于 VCC 和 VLED 的电源。

它处于不利地位、因为竞争对手可以使用单个电源运行。

您是否开发了可使用单电源运行的 LED 驱动器?

 LED 电流为20mA
 每条线路有四个串联的 LED
 VLED 约为15V

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hirotsugu、您好!

    很抱歉、我们没有如此宽的输入电压的器件支持。 您的客户设计的应用是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、哈迪。

    您是否有开发计划?

    应用是工厂自动化。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hirotsugu、您好!

    很抱歉我们还没有计划这样做。

    您是否知道竞争对手器件客户考虑了什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hardy、

    竞争对手是 MPQ3326。