This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25895:BQ25895查询

Guru**** 2538310 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25895

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/866749/bq25895-bq25895-query

器件型号:BQ25895

你(们)好

我们采用 BQ25895进行设计、使用非标准适配器作为输入、一 个输出 为电池充电、 另一个输出 为外设供电。

当没有适配器时、电池电源会升压到 OTG 以同时为外设供电、例如附件的原理图和 PCB 图。 在电流调试中、最大输入电流限制设置为3.25A。

ILIM 引脚连接到100欧姆、恒定电流充电电流设置为2A。 D + D-检测功能被禁用。 寄存器设置如下:

REG00:0x3F
REG01:0x06
REG03:0x3A
REG04:0x32
REG05:0x13
REG06:0x5E
REG07:0x89

其他寄存器使用默认设置

1.连接适配器进行充电,当电池电压为3.6V 时,充电电流约为700mA

2.如果没有电池,只需插入适配器即可。  当 OTG 输出连接到负载1A 时、OTG 的电压输出为4.97V (输入电压为5.12V)。 连接到2A 时、输出电压为4.67V (输入电压为5V)、输出为3A。

当输出电压为4.2V (输入电压为4.8V)时。 根据规格中的说明、RBFET 的内部电阻为38m Ω、但实际测试为200Ω Ω(3A)

3.仅连接电池,OTG 输出连接到3A 负载,OTG 输出电压为4.9V。 已连接 OTG 波形、如下所示。

e2e.ti.com/.../7536.bq25895.pdf

OTG 波形

正在等待您的回复

谢谢

星号

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Star:

    关于1、我假设您期望更高的充电电流?  如果是、在 VBUS 和 VBAT 引脚上测量的电压是多少?  充电时状态寄存器报告什么?

    关于2、我不理解 OTG 模式下的"插入适配器"语句。  在 OTG 模式下、VBUS 上不能有适配器。  如果 VBUS 上有一个适配器、OTG 模式被禁用、 充电模式被启用、并且 PMID 负载上的任何负载获得 V (PMID)=V (VBUS)-RBFET*IPMID

    关于3、波形显示 OTG 输出每500ms 折叠一次。  您能否重新显示 IOTG 电流和 SW 节点?

    此致、
    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jeff

    感谢您的回复。

    VBAT 电压为4.2V。 5V 输入电压
    SW 开关波形如下所示。 此外、我们将开关频率设置为1.5Mhz、因此测试 仅为500kHz。

    e2e.ti.com/.../d5f184e268be888e7d2b044784f42eee.mp4

    谢谢

    星号

    VBAT 电压为4.2v。输入电压为5v Ω

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    星型、

    如果 OTG_CONFIG 位=1、则忽略对升压开关频率位的任何写入。  在启用 OTG 升压模式之前、您必须写入升压开关频率位。  您是否能够在 OTG 升压模式期间测量 VBUS 上的负载电流?  您是否能够 捕获状态和故障寄存器?

    此致、

    Jeff