Other Parts Discussed in Thread: BQ25895
你(们)好
我们采用 BQ25895进行设计、使用非标准适配器作为输入、一 个输出 为电池充电、 另一个输出 为外设供电。
当没有适配器时、电池电源会升压到 OTG 以同时为外设供电、例如附件的原理图和 PCB 图。 在电流调试中、最大输入电流限制设置为3.25A。
ILIM 引脚连接到100欧姆、恒定电流充电电流设置为2A。 D + D-检测功能被禁用。 寄存器设置如下:
REG00:0x3F
REG01:0x06
REG03:0x3A
REG04:0x32
REG05:0x13
REG06:0x5E
REG07:0x89
其他寄存器使用默认设置
1.连接适配器进行充电,当电池电压为3.6V 时,充电电流约为700mA
2.如果没有电池,只需插入适配器即可。 当 OTG 输出连接到负载1A 时、OTG 的电压输出为4.97V (输入电压为5.12V)。 连接到2A 时、输出电压为4.67V (输入电压为5V)、输出为3A。
当输出电压为4.2V (输入电压为4.8V)时。 根据规格中的说明、RBFET 的内部电阻为38m Ω、但实际测试为200Ω Ω(3A)
3.仅连接电池,OTG 输出连接到3A 负载,OTG 输出电压为4.9V。 已连接 OTG 波形、如下所示。
e2e.ti.com/.../7536.bq25895.pdf
OTG 波形
正在等待您的回复
谢谢
星号