This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2372-4EVM-006:PoE 隔离/ 2个磁体

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2372

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/867259/tps2372-4evm-006-poe-isolation-2-x-magnetics

器件型号:TPS2372-4EVM-006
主题中讨论的其他器件:TPS2372

您好!

我们希望创建一个 PoE 分离器、从 PoE 源中提取直流电源、并将数据传递到标准以太网器件。 查看 TPS2372 EVM 的原理图、可以通过磁性元件从中心抽头中提取能量、然后磁性元件的另一侧从另一个 RJ45中取出。 如果连接到标准以太网设备,则会有两个串联的磁性元件-这是否正常,损耗是否有问题?

谢谢

Julian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Julian:

    如果需要测试/处理提取的数据、则 EVM 的数据 RJ45连接主要用于评估。  EVM 主要侧重 于电源设计。  在典型应用中、它不 需要经过另一个数据变压器。 如果 您使用两个串联的数据变压器、则会有一些损耗;但是、我要说、我们过去通过将 EVM 连接到 IP 电话来测试 EVM 的数据输出、我们在拨打电话时没有性能问题。 这是一项非正式测试、但它为您提供了系统设计的一个数据点。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、这是有用的信息。