请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS2372-4EVM-006 主题中讨论的其他器件:TPS2372
您好!
我们希望创建一个 PoE 分离器、从 PoE 源中提取直流电源、并将数据传递到标准以太网器件。 查看 TPS2372 EVM 的原理图、可以通过磁性元件从中心抽头中提取能量、然后磁性元件的另一侧从另一个 RJ45中取出。 如果连接到标准以太网设备,则会有两个串联的磁性元件-这是否正常,损耗是否有问题?
谢谢
Julian