This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5180-Q1:反馈环路似乎不起作用、输出电压随输入电压变化

Guru**** 2766815 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5180

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/867318/lm5180-q1-it-seems-that-the-feedback-loop-does-not-work-the-output-voltage-changes-with-the-input-voltage

器件型号:LM5180-Q1
主题中讨论的其他器件:LM5180

你(们)好

使用 LM5180设计由变压器隔离的隔离式电源;
出现的问题是输出电压随输入电压变化。 反馈环路、即反馈电阻器似乎不起作用。 R20、R20 = 100K 和 R20 = 127K 在图中、结果相同

在空载条件下、仅当输入电压为8V、输出为18V、-5V、输入为12V、输出为25V、-7V 时、几乎呈线性增加。
设计目标是当输入电压为8-30V 时、输出需要稳定在+18V 和-5V;
哪里出了问题?
谢谢
Elsa Duan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    请给我发送电子邮件(iven-su@ti.com)、我将把它转发给其专业工程师。 谢谢。