This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61161:使用 TPS61161作为摄像头闪光灯驱动器、以30V/80mA 的电流驱动10个串联 LED

Guru**** 2516620 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61169, TPS61161

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/865893/tps61161-use-tps61161-as-a-camera-flash-driver-to-drive-10-leds-in-series-at-30v-80ma

器件型号:TPS61161
主题中讨论的其他器件:TPS61169

您好、先生、
 如果我们按如下方式进行设计。 我们可以使用 TPS61161ADR 吗?

输入电压范围= 3.2V-4.2V、锂离子电池提供的电压

输出电压范围= 30V、10个串联 LED、每个 LED 的标称电压为3.0V

输出电流= 80mA。

Rset = 2.49 Ω 1%

电源 相关 TT 为 https://e2e.ti.com/support/power-management/f/196/p/863757/3196451#3196451

此致、
John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

      我们建议使用 TPS61169、因为 TPS61169具有更高的电流限制。

    此致

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sean、   

      因为我们的设计正在进行中。 如果在30V/80mA 下使用 TPS61161是否可行?

    我们必须更改为 TPS61169吗?

    谢谢、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

      是的、根据您的规格、它只能支持大约40mA 的电流、因此您需要更改为具有更高电流限制的 TPS61169。

    此致

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sean、
    我对该组件 TPS61169有一些疑问。


     TPS61169支持的最大输出电流是多少?


    如果我们需要使用30V/80mA。 Rset/Cout/Cin 您是否有价值建议或任何参考设计?


    推荐使用肖特基二极管 NSR0240、这是否适合所有设计?


    电感器 LPS4018-472ML 4.7uH 是否适合所有设计?

    谢谢、
    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

      输出电流是一个系统级问题、不仅受电流限制、而且受 VIN、Vout 和电感器值的限制。 以下是一些可能对您有所帮助的:

    http://www.ti.com/lit/an/slvaeg0/slvaeg0.pdf

    http://www.ti.com/lit/an/snva763/snva763.pdf

    此致

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sean、

      如果需要30V/80mA、Rset 我的计算值为2.49 Ω。 正确吗?

    谢谢、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sean、
    我重新计算 TPS61169 30V/80mA、Rset 应为2.55 Ω。 正确吗?

    顺便说一下、您说过 TPS61161只能支持大约40mA 的电流。
    我在 TPS61161n`t 说明书中发现了这一点。 请告诉我在哪里可以找到这些信息?

    谢谢、
    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

      是的、对于80mA、Rset 大约为2.55欧姆。  

      您是否已阅读我作为上述回复发送的应用手册。 输出电流应根据应用规格进行计算。 请参阅上述应用手册以计算电流。

    此致

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sean、  

     是的、我读了。 但我n`t 40mA 这个值。
    您能告诉我如何计算该值吗?

    您还能给我  提供您使用的2.55欧姆数学公式吗?
    我希望确保不要使用错误 的数学公式。
    因为我们可能会在将来更改输出电流。

    谢谢、
    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

      请参阅以下计算:

      

      对于2.55欧姆、Rset=VFB/Iout=204mV/80mA=2.55欧姆;

    此致

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Sean。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Sean。