主题中讨论的其他器件:TPS61169、
您好、先生、
如果我们按如下方式进行设计。 我们可以使用 TPS61161ADR 吗?
输入电压范围= 3.2V-4.2V、锂离子电池提供的电压
输出电压范围= 30V、10个串联 LED、每个 LED 的标称电压为3.0V
输出电流= 80mA。
Rset = 2.49 Ω 1%
电源 相关 TT 为 https://e2e.ti.com/support/power-management/f/196/p/863757/3196451#3196451
此致、
John