This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC2842:通过 Webench 了解设计

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: UC2842A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/867081/uc2842-understanding-the-design-from-the-webench

器件型号:UC2842

您好!

我正在读取 UC2842A 的数据表。 我知道它是 PWM 控制器。 我了解了反激式控制器的工作原理(随附的方框图 http://www.ti.com/lit/an/slva059b/slva059b.pdf 或此主题中随附的图像 )。

我还在数据表中看到了计算结果。

设计文件中的频率 F =(1.72/(Rt*CT))。 我了解了欠压锁定、振荡器部分。

问题:

1.请简要说明设计的工作原理。 (我不需要电阻器和电容器的值是如何到达的。 我想详细了解工作功能)  

我能否从 Webench 获得附加的设计文件的任何仿真模型? (对于我的规格-- VinMin = 240.0V VinMax = 480.0V Vout = 24.0V Iout = 3.0A)

3.能否详细解释这项工作?

4.在我们的设计中,三相输入480V。 整流过程通过三相整流二极管完成。 此范围内的整流电压输出可以保持 DAC 之后的电路不变(Design14.pdf 中的全桥整流二极管)。 我是否应该更改分立式电阻的任何额定电压或什么电压?

e2e.ti.com/.../2538.WBDesign14.pdf  

设计文件随附。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shreyas、您好!

    您还有另一篇文章、其中包含相同的问题。 我将关闭此帖子、我们将支持另一个帖子。

    此致

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter Meaney:  

    是关闭此主题。