Other Parts Discussed in Thread: UC2842A
您好!
我正在读取 UC2842A 的数据表。 我知道它是 PWM 控制器。 我了解了反激式控制器的工作原理(随附的方框图 http://www.ti.com/lit/an/slva059b/slva059b.pdf 或此主题中随附的图像 )。
我还在数据表中看到了计算结果。
设计文件中的频率 F =(1.72/(Rt*CT))。 我了解了欠压锁定、振荡器部分。
问题:
1.请简要说明设计的工作原理。 (我不需要电阻器和电容器的值是如何到达的。 我想详细了解工作功能)
我能否从 Webench 获得附加的设计文件的任何仿真模型? (对于我的规格-- VinMin = 240.0V VinMax = 480.0V Vout = 24.0V Iout = 3.0A)
3.能否详细解释这项工作?
4.在我们的设计中,三相输入480V。 整流过程通过三相整流二极管完成。 此范围内的整流电压输出可以保持 DAC 之后的电路不变(Design14.pdf 中的全桥整流二极管)。 我是否应该更改分立式电阻的任何额定电压或什么电压?
e2e.ti.com/.../2538.WBDesign14.pdf
设计文件随附。