This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5164:奇怪的开关行为

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5164

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/866934/lm5164-strange-switching-behavior

器件型号:LM5164

大家好、  

是否有人可以帮助解决以下问题:  

目前、我正在寻找 LM5164同步降压转换器 IC 来提供14V 600mA 低电压电源。 20至80V 直流输入电压

此时、我们将 LTC8631用于该电源、并希望切换到 LM5164。  

但是、当我在 LtSpice 中进行仿真时、LM5164存在一些问题

我已从 TI 网站 Ltspice 复制了该模型。  

 

输出电压调节和启动是正确的、但我看到一些奇怪的开关行为。

当上 FET 导通以在降压线圈中产生电流时、FET 会多次关断、延时为50nsec (最短关断时间)

请参阅下面的屏幕截图

 

这是正常行为还是有问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Obinna:

    使用无 ESR 的陶瓷输出电容器时、预期会出现这种不良行为。

    应使用2类或3类纹波注入网络、如以下附注所述:

    类型3: http://www.ti.com/lit/an/snva874/snva874.pdf 

    类型1或2: http://www.ti.com/lit/an/snva776a/snva776a.pdf

    希望这有所帮助、

    奥兰多

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好奥兰多

    感谢您的帮助。

    当我放置2型或3型网络时、我发现开关行为没有改善。

    此外、我还在开关的输出端放置了一个 ELCAP。

    请参阅下面的屏幕截图

    Thx 和致以最诚挚的问候

    迪尔克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dirk、

    电感器太小、无法在300kHz 时提供12V 输出、因此会触发电流限制(1.5A)。 电流限制会导致第二个脉冲提前终止。

    您需要将其增加至~68µH μ s、或者增加开关频率。

    我也看不到这是2类网络还是3类网络。

    如果是2类网络、ESR 必须与总电容串联、使陶瓷与电解电容并联、则陶瓷将主导电解电容、有效 ESR 将不足。

     

    希望这对您有所帮助、

    奥兰多