This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23861:TPS23861原理图咨询

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23861, TPS23861EVM-612, TPS23882

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/866758/tps23861-tps23861-schematic-consultation

器件型号:TPS23861
主题中讨论的其他器件: 、TPS23882

 你(们)好,先生

我们 希望将 TPS23861设计用作输出功率6W、以上问题需要您帮助检查、tks!

TPS23861是如何工作 的?

这是 SDAI 和 SDAO 的功能、 如果 使用 I2C,哪个引脚  需要  连接?SCL 和 SDAI 或 SCL 和 SDAO、由于原理图的原因、不使用 SDAO

我们只需要6W 的输出功率、如何 配置,请 帮助 提供   完成方法  

 数据表 推荐  原理图 、因为第一 个图 连接到 PHY 端口 Direct 不     是由 共模电感器连接到端口 、第二个图是  共模电感器的功能是什么?

5.from 原理图可以知道 VPWR 48V 连接到 PHY 端口、因此 TPS23861如何控制其隔离网?您能帮助 全面解决此问题吗?谢谢!


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Darren、

    请参阅下面的我的答案。  

     TPS23861是如何 工作 的?

    [一分钱] TPS23861有4种模式:关闭、自动、半自动和手动模式。 更多详细信息、请参阅 TPS23861数据表第7.4节。  

    这是 SDAI 和 SDAO 的功能、 如果 使用 I2C,哪个引脚  需要  连接?SCL 和 SDAI 或 SCL 和 SDAO、由于原理图的原因、不使用 SDAO

    [一分钱]如果您需要 I2C 来控制器件、则需要 SCL、SDAI 和 SDAO。 请参阅 TPS23861EVM-612以获取参考。  

    我们只需要6W 的输出功率、如何 配置,请 帮助 提供   完成方法  

    [一分钱]您可以通过寄存器0x2A 和0x2B 配置端口电流限制。 但它只有6个选项:110mA、204mA、374mA、592mA、645mA、754mA 和920mA。 如果您需要确切的6W 功率限制、可以使用 TPS23882、端口功率限制步长为0.5W。   

     数据表 推荐  原理图 、因为第一 个图 连接到 PHY 端口 Direct 不     是由 共模电感器连接到端口 、第二个图是  共模电感器的功能是什么?

    [一分钱]除非您的电源输出有噪声并且您想过滤端口上的噪声、否则不需要共模电感器。   

    5.from 原理图可以知道 VPWR 48V 连接到 PHY 端口、因此 TPS23861如何 控制其隔离网?您可以帮助 全面解决此问题。

    [分之一]如果移除 PD 或电流降至7.5mA 以下、则端口将关闭。 您还可以通过 I2C 命令(0x19寄存器)禁用端口。

    谢谢、

    一分钱

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Penn

    不过、感谢  您的解释、我们还想知道如果我们仅设计一个 RJ45端口的输出6W、如何进行布线、您能用一张图表帮助您实现设计!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Darren、

    有关单端口设计、请参阅 TIDA00465。 请确保将 PSE 端口输出连接到配对12和36、这称为备用接线、谢谢。  

    此致、

    一分钱

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Penn

    我无法理解您的想法、您能帮  我画一张如何连接 RJ45的照片吗?太棒了!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Darren、

    如果将集成解决方案(magjack)或 TIDA00465用于分立式解决方案(数据变压器+ RJ45)、请复制我们的 EVM 设计。 谢谢。  

    EVM:

    TIDA00465

    谢谢、

    一分钱