主题中讨论的其他器件: 、TPS23882
你(们)好,先生
我们 希望将 TPS23861设计用作输出功率6W、以上问题需要您帮助检查、tks!
TPS23861是如何工作 的?
这是 SDAI 和 SDAO 的功能、 如果 使用 I2C,哪个引脚 需要 连接?SCL 和 SDAI 或 SCL 和 SDAO、由于原理图的原因、不使用 SDAO
我们只需要6W 的输出功率、如何 配置,请 帮助 提供 完成方法
数据表 推荐 原理图 、因为第一 个图 连接到 PHY 端口 Direct 不 是由 共模电感器连接到端口 、第二个图是 共模电感器的功能是什么?
5.from 原理图可以知道 VPWR 48V 连接到 PHY 端口、因此 TPS23861如何控制其隔离网?您能帮助 全面解决此问题吗?谢谢!