This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63020:省电模式输出电压上升

Guru**** 2798555 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS63020

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/865772/tps63020-power-save-mode-output-voltage-rising

器件型号:TPS63020

大家好、

使用 TPS63020时、我有以下3个问题需要您的帮助:

1."在省电模式期间、输出电压由比较器通过阈值 COMP LOW 和 COMP HIGH 进行监控"、正如我在数据表中注意到的那样、在轻负载条件下、输出电压将比正常输出高2.5-3.5%。 我们这样设计的原因是什么?在这种情况下、客户需要注意哪些事项?

2.2.如何了解不同输出电流中的"开关中的最大平均电流限制为4A 的典型值"?

当 Vin=Vout 时、器件是否会经常从降压模式切换到升压模式、这是否会为 EMI 性能带来一些噪声?

此致、

基因

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gene、

     

    1. 我们这样设计的原因是什么、在这种情况下、客户需要注意哪些事项

    稍高的输出电压意味着在重负载瞬态时有更大的裕度、因此器件可以更快地响应、并且输出电压在事件期间不会下降太深(有关更多详细信息、请参阅数据表中的第7.3.1节)

    2.如何了解不同输出电流中“开关中的最大平均电流被限制在4A 的典型值”

    该器件使用平均电流调节、这意味着测量平均电感器电流并将其限制为4A 的典型值(数据表中的电气特性说明了最小值和最大值)。 该值在所有条件下都是恒定的、除非输入电压降至2.3V 以下(有关更多详细信息、请参阅数据表中的第7.3.2节)

    “不同输出电流”是什么意思?

    3.当 Vin=Vout 时、器件是否会经常从降压模式切换到升压模式、这是否会为 EMI 性能带来一些噪声?

    输入电压最高时、EMI 最高;可能是由于客户应用中输入电源的布线过长

    此致、

    莫里茨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Moritz

    感谢您指出这一解释。 当 Vin 接近 Vout 时、如下面的7.4.3所述、一个降压周期由升压周期进行滤波、输出电压纹波的性能如何? 您是否有任何测试曲线可供我向客户展示?

    此致、

    基因

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gene、

    纹波未指定、并且在很大程度上取决于外部元件。

    您希望向客户展示这种情况的原因是什么?

    此致、

    莫里茨