This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2553D:ILIM 引脚开路或接地短路下的电流限制

Guru**** 2520570 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2553D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/866748/tps2553d-current-limit-under-ilim-pin-open-or-short-to-gnd

器件型号:TPS2553D

大家好、

当 TPS2553D 的 ILIM 引脚变为开路或接地短路状态时、TPS2553D 将具有多少电流限制?

ILIM 引脚=开路条件、电流限制为? mA
它的75mA 电流是否与 ILIM 引脚= IN 条件下的电流相同?

ILIM 引脚=接地短路条件、电流限制为? mA

谢谢你。

此致、

Koshi Ninomiya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    明天将回复您。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Koshi-San、

    1。当 ILIM=IN 引脚时、开路条件电流限制值相同。 但建议将 IN 和 ILIM 连接在一起。

    2.我曾经测试过接地短路的情况、并且将有一个高电流限制。 但我忘记了确切的数字。

    我今天不在办公室。 我们将为您提供一个返回测试。

    对于 TI 的政策、我将首先单击 Resolved 按钮。

    如果您有任何其他问题、请随时与我联系。

    如果您认为问题已解决、请单击"问题已解决"按钮。

    谢谢。