请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS2553D 大家好、
当 TPS2553D 的 ILIM 引脚变为开路或接地短路状态时、TPS2553D 将具有多少电流限制?
ILIM 引脚=开路条件、电流限制为? mA
它的75mA 电流是否与 ILIM 引脚= IN 条件下的电流相同?
ILIM 引脚=接地短路条件、电流限制为? mA
谢谢你。
此致、
Koshi Ninomiya
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Koshi-San、
1。当 ILIM=IN 引脚时、开路条件电流限制值相同。 但建议将 IN 和 ILIM 连接在一起。
2.我曾经测试过接地短路的情况、并且将有一个高电流限制。 但我忘记了确切的数字。
我今天不在办公室。 我们将为您提供一个返回测试。
对于 TI 的政策、我将首先单击 Resolved 按钮。
如果您有任何其他问题、请随时与我联系。
如果您认为问题已解决、请单击"问题已解决"按钮。
谢谢。