请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS22975EVM 主题中讨论的其他器件:TPS22975、 TPS22954
大家好、
我的客户正在评估 EVM 板、发现导通阈值约为0.8V、这与数据表显示的 VIH 为1.05V (TA< 85°C)不同。 客户测试条件如下。
客户在 EVM 的引脚上添加了一个分压电阻器、目的是 在 VIN 达到4.5V 时对 TPS22975进行调优。
VIN 和 Vbias 都连接到5V 电源、Von 引脚分压电阻器为12K 和4.3K、上部电阻器(12K)的一个端子连接到5V 电源。 当5V 电源升高且 ON 引脚电压接近0.8V 时、 TPS22975打开。
VIN 和 Vbias 首先由5V 电源供电、然后缓慢增大引脚电压、当达到0.8V 时、 TPS22975开启。
团队可以帮助评论这种情况。
非常感谢。
陈文森