This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22975EVM:ON 引脚的阈值

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS22975, TPS22954

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/866674/tps22975evm-threshold-of-on-pin

器件型号:TPS22975EVM
主题中讨论的其他器件:TPS22975TPS22954

大家好、

我的客户正在评估 EVM 板、发现导通阈值约为0.8V、这与数据表显示的 VIH 为1.05V (TA< 85°C)不同。 客户测试条件如下。

客户在 EVM 的引脚上添加了一个分压电阻器、目的是 在 VIN 达到4.5V 时对 TPS22975进行调优。

VIN 和 Vbias 都连接到5V 电源、Von 引脚分压电阻器为12K 和4.3K、上部电阻器(12K)的一个端子连接到5V 电源。 当5V 电源升高且 ON 引脚电压接近0.8V 时、 TPS22975打开。

 

VIN 和 Vbias 首先由5V 电源供电、然后缓慢增大引脚电压、当达到0.8V 时、 TPS22975开启。

 

团队可以帮助评论这种情况。

非常感谢。

陈文森

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vincent:

    这是预期的。 该器件的 V_IH 是指器件将开启以进行控制的电压。

    V_il 是指器件将关断以进行控制的电压。

    V_il 和 V_IH 之间的电压不能可靠地控制器件、但在这些电压之间未定义器件行为。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shreyas、您好!  

    非常感谢您的评论。 为了精确控制导通时序、客户倾向于选择 TPS22954。

    陈文森