This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2514:5V/1A、5V/2A 充电解决方案

Guru**** 1101410 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2514, TPS2514A, TPS2546
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/865254/tps2514-5v-1a-5v-2a-charging-solutions

器件型号:TPS2514
主题中讨论的其他器件: 、TPS2546

尊敬的:

我的客户需要使用 D+/D-信号以5V/1A 或5V/2A 为器件充电、您能否帮助检查 TPS2514是否是合适的解决方案?

此外、TPS2514和 TPS2514A 在实际应用中的区别是什么?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John、

    TPS2514可满足您所需的充电方案。 分压器1将以5W 的功率充电、分压器2将以10W 的功率充电。施加到 DP/DM 的电压捕获如下:

    TPS2514和 TPS2514A 的主要区别在于它们提供的 DCP 充电方案。 TPS2514提供除法器1和除法器2。 TPS2514A 不提供分压器1或2、而是提供分压器3 (12W)、如数据表中的器件选项表所示:

    谢谢、

    Emma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Emma:

    下面是一个需要与您确认的问题、在数据表8.4部分中、说明"TPS2514可以自动监控 USB 数据线的电压、并在数据线上提供正确的电子签名、以便为兼容的器件充电"、

    如何了解该流程? 例如、一部智能手机连接到端口、如何确定充电是5W 还是10W?

    此外、在数据表9.2中、对于5W 和10W 应用、连接有所不同、我的客户需要支持具有相同连接的5W 和10W、您能否帮助检查 TPS2546是否是适合推广的器件?

    我的客户需要 USBA 来实现照明/微型 USB 线路并支持5W 和10W 充电、是否可以使用 TPS2546?

    如果是、如何在此类应用中控制 TPS2546?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John、

    TPS2514使用 DP 和 DM 线路上的枚举来确定器件可在、CDP、SDP 或 DCP 中充电的模式类型。 该器件的 DCP 控制器具有自动检测功能、可监控 USB 连接器的 D+和 D–线路电压、在 DP 和 DM 引脚上提供正确的电气签名、以便正确检测符合标准的便携式设备以快速充电。 5W 和10W 连接确实需要 DP/DM 线路的不同接线、因此即使您不需要 TPS2546中的电源开关、这也是此应用的推荐器件、因为它可以使用相同的连接执行分压器1或分压器2。 TPS2546使用 CTL 引脚来确定充电模式。  

    TPS2514器件适用于 USB 专用充电端口。 该器件仅在 USB 充电器端口的数据线上提供正确的电气特征、不为 VBUS 供电。

    TPS2546确实为 VBUS 供电。  TPS2546是一款具有集成式 USB 2.0高速数据线路(D+/D-)开关的 USB 充电端口控制器和电源开关。  

    谢谢、

    Emma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Emma:

    在这种情况下、不需要数据通信、您提到需要使用 CTL 引脚来确定模式、在实际应用中、如果客户想要支持1A 和2A 充电、应使用哪种模式?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John、

    如果您只想充电、使用 TPS2546、您可以使用 DCP_auto 模式。 以下引脚输入将使用 DCP_auto 模式:

    如果您希望使用状态引脚功能、则需要确保状态输出列不会显示"关闭"。  

    谢谢、

    Emma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Emma:

    感谢您的确认。

    从表中可以看出、CTL1、CTL2、CTL3 ILIM_SEL 是0010、0110具有相同的功能、我对吗?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John、

    正确、  0010和0110是相同的。

    谢谢、

    Emma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Emma:

    很抱歉、客户再次更改了设计要求、需要支持充电和 USB2.0数据通信。

    随附的要求、请找到器件作为电源、但作为数据器件、它会为数据主机充电。 此功能是否可由 TPS2546实现?

    在我之前的应用中、数据主机端为器件供电、但在这种情况下、数据设备端为数据主机供电。

    Thanks.e2e.ti.com/.../TPS2546-quesitons.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    TPS2546可用作电源开关、只能为连接的便携式设备供电。 器件无法通过 TPS2546为主机供电。

    CDP 模式可为连接的设备充电、并在设备和主机之间建立数据连接。  

    TPS2546不用作 DRP、仅用作 DFP。  

    谢谢、

    Emma