主题中讨论的其他器件: 、TPS2546
尊敬的:
我的客户需要使用 D+/D-信号以5V/1A 或5V/2A 为器件充电、您能否帮助检查 TPS2514是否是合适的解决方案?
此外、TPS2514和 TPS2514A 在实际应用中的区别是什么?
谢谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Emma:
下面是一个需要与您确认的问题、在数据表8.4部分中、说明"TPS2514可以自动监控 USB 数据线的电压、并在数据线上提供正确的电子签名、以便为兼容的器件充电"、
如何了解该流程? 例如、一部智能手机连接到端口、如何确定充电是5W 还是10W?
此外、在数据表9.2中、对于5W 和10W 应用、连接有所不同、我的客户需要支持具有相同连接的5W 和10W、您能否帮助检查 TPS2546是否是适合推广的器件?
我的客户需要 USBA 来实现照明/微型 USB 线路并支持5W 和10W 充电、是否可以使用 TPS2546?
如果是、如何在此类应用中控制 TPS2546?
谢谢。
您好、John、
TPS2514使用 DP 和 DM 线路上的枚举来确定器件可在、CDP、SDP 或 DCP 中充电的模式类型。 该器件的 DCP 控制器具有自动检测功能、可监控 USB 连接器的 D+和 D–线路电压、在 DP 和 DM 引脚上提供正确的电气签名、以便正确检测符合标准的便携式设备以快速充电。 5W 和10W 连接确实需要 DP/DM 线路的不同接线、因此即使您不需要 TPS2546中的电源开关、这也是此应用的推荐器件、因为它可以使用相同的连接执行分压器1或分压器2。 TPS2546使用 CTL 引脚来确定充电模式。
TPS2514器件适用于 USB 专用充电端口。 该器件仅在 USB 充电器端口的数据线上提供正确的电气特征、不为 VBUS 供电。
TPS2546确实为 VBUS 供电。 TPS2546是一款具有集成式 USB 2.0高速数据线路(D+/D-)开关的 USB 充电端口控制器和电源开关。
谢谢、
Emma