Other Parts Discussed in Thread: LM3478
尊敬的 TI 社区:
我之前布置了我的电路、我解决了问题(FET 上的布局问题)、因为你们。
我对此表示感谢。
但是、我遇到了不同的问题。 下面的电路可在无负载的情况下提供稳定的10V 输出。
负载为400mA 时、电路为 ME 提供以下输出(在 LM3478无负载的情况下、电路消耗30mA 电流)。 示波器上测量的输出电压不稳定。
我现在面临的问题是这样的
-施加负载时输出电压不稳定。
-我对电路的期望是消耗大约1A 的电流、因为 LM3478消耗的功率为400mA、10V。
任何反馈都将受到欢迎、并将对我大有帮助!
感谢你在 adavance 的帮助!!