This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3478:电路给我的输出不稳定

Guru**** 2814465 points

Other Parts Discussed in Thread: LM3478

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/863818/lm3478-the-circuit-gives-me-unstable-output

器件型号:LM3478

尊敬的 TI 社区:

我之前布置了我的电路、我解决了问题(FET 上的布局问题)、因为你们。

我对此表示感谢。

但是、我遇到了不同的问题。 下面的电路可在无负载的情况下提供稳定的10V 输出。  

负载为400mA 时、电路为 ME 提供以下输出(在 LM3478无负载的情况下、电路消耗30mA 电流)。 示波器上测量的输出电压不稳定。  

我现在面临的问题是这样的

-施加负载时输出电压不稳定。

-我对电路的期望是消耗大约1A 的电流、因为 LM3478消耗的功率为400mA、10V。

任何反馈都将受到欢迎、并将对我大有帮助!

感谢你在 adavance 的帮助!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、BonJae Koo、

    感谢您发帖。  电路似乎可能会逐周期峰值电流限制过高。  您能否将 C23从10pF 增加到1nF? 可滤除前沿电流尖峰并避免逐周期触发电流限制。

    谢谢、

    应用工程学 Yohao Xi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你 Youhao。

    我将 C23更改为1nF、并将输出电容器更改为220uF、使其变得稳定。

    现在我面临另一个问题。 在输入电压为4V 或更高时、它可以很好地导通 LED 负载。 但是、LED (由 C.C 控制)变暗、并 在3.5V 至3.9V 电压下关闭。 该电路最初设计为具有3.5~4.2V 输入和10V/1A 输出。

    您是否有任何建议可以解决此问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    它看起来仍然像达到逐周期峰值限制。  您能否将 R9降低50%并查看您是否可以将运行扩展到更低的输入电压(3.5V?)

    谢谢、

    Youhao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我是否可以假设问题已解决、我可以关闭此主题?  欢迎您通过添加新帖子或创建新线程重新打开此线程。

    谢谢、

    Youhao