This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CSD13380F3:栅极和漏极之间的电流

Guru**** 2581345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/865236/csd13380f3-the-current-between-gate-and-drain

器件型号:CSD13380F3

尊敬的所有人:

我想问一下这个器件。

我们的客户报告了以下现象。

如下图所示、当在源极开路的情况下测量栅极和漏极电压时、栅极为45mV、漏极为0V

此外、0.227mA 的电流从栅极流向漏极。

虽然未指定从栅极到漏极的泄漏电流、但当源极开路时、此类电流值是否会流动?

此致、

是的、奥特伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Y.Ottey-San、

    感谢您向客户推广 TI FET。 我需要进一步研究这一点、看看这是否是 FET 的预期行为。 通常、当我们测量泄漏电流时、FET 的任何端子都不会保持开路。 例如、我们将栅极-源极泄漏电流 IGSS 的漏极和源极电势相同(即 VDS = 0V)、并在栅极和源极之间施加电压(即 VGS = 8V)。 类似地、我们对漏源漏电流 IDSS 进行了规格、其中 VGS = 0V、VDS = 9.6V。 如果客户希望测量栅漏泄漏、我建议 VDS = 0V 并在栅漏极之间施加电压。 我将在收到更多信息后立即向您更新。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Y.Ottey-San、

    按照我之前的回答、您能否提供有关如何进行测量的更多详细信息? FET 是否安装在电路板上、如果安装、FET 周围的电路是什么? 是否有可能有另一条泄漏路径或到 FET 源极的电气连接? 我已与同事进行了磋商、考虑到原始帖子中提供的简短描述、衡量方法似乎没有意义。 请提供更多详细信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    跟进、了解目前是否需要 TI 提供其他信息。 如果我在第二天内没有听到您的反馈、我将结束本主题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Y.Ottey、

    由于我没有听到您的反馈、我将关闭此主题。 如果需要重新打开并进一步调查、请作出回应。