Other Parts Discussed in Thread: LMR16030, TPS54360
主题中讨论的其他器件: TPS54360
你好。
我对 LMR16030S 有疑问。
详细信息在随附的文档中提供。
谢谢你。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
图1显示了测量波形时的电路图。
SYNC 引脚的高电平由一个上拉电阻器设置。
SYNC 信号是通过使用信号打开和关闭 TR1形成的。
关于问题3;
3.1.请告诉我在 LMR16030被禁用时 SYNC 引脚是可以保持高电平还是低电平
由 EN 引脚提供。
3.2.SYNC 引脚电压固定为3V 或0V 时是否存在 IC 故障风险?
3.3.在图1中、当信号为 H 电平时、TR1打开。
如果 SYNC 引脚继续短路、我是否需要如图2所示更改电路?
请给我建议。
谢谢你。
Akinari