This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR16030:关于外部时钟

Guru**** 2747375 points

Other Parts Discussed in Thread: LMR16030, TPS54360

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/863733/lmr16030-about-external-clock

器件型号:LMR16030
主题中讨论的其他器件: TPS54360

你好。

我对 LMR16030S 有疑问。

详细信息在随附的文档中提供。

谢谢你。

e2e.ti.com/.../LMR16030S_11FF_.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请参阅以下我的输入:

     通常频率由电流决定、但我们没有内部电路的公共数据。

    2.您可以使用555电路生成240kHz 信号。

    3、是的、 如果阻力合理、你可以。

    4.我们 不确定使用不推荐的设置会产生什么影响,也不会产生影响。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Iven、您好!

    感谢您的快速回复。

    我正在与他合作。

    我有任何问题。

    当使用波形进行操作时、LMR16030开关操作无法与266kHz 的外部时钟同步。
     可以将什么视为原因?

    2当安装与 LMR16030引脚兼容的 TPS54360时、它能够同步。
     内部 PLL 电路中是否有任何不同的点?

    请告诉我如何计算此电路上的开关频率。

    谢谢你。

    Akinari

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请附上您的原理图吗? 同步输入信号来自什么?

    至于问题3、由于 PLL 电路不"知道"它是同步模式或 RT 模式、器件将异常工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    图1显示了测量波形时的电路图。

    SYNC 引脚的高电平由一个上拉电阻器设置。

    SYNC 信号是通过使用信号打开和关闭 TR1形成的。

    关于问题3;

    3.1.请告诉我在 LMR16030被禁用时 SYNC 引脚是可以保持高电平还是低电平
         由 EN 引脚提供。

    3.2.SYNC 引脚电压固定为3V 或0V 时是否存在 IC 故障风险?

    3.3.在图1中、当信号为 H 电平时、TR1打开。

         如果 SYNC 引脚继续短路、我是否需要如图2所示更改电路?

         请给我建议。

    谢谢你。

    Akinari

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    3.1是、但关断电流可能更高。

    3.2是的、SYNC 引脚可能会灌入高电流、这会有风险。

    3.3是的、您需要更改为图2。