请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS2493 大家好、
您会在我的客户问题下面提出建议吗?
我想通过将 VPROG 电压降至0.4V 或更低来降低允许的功率
由于外部电路的限制、但 TSP2493规格建议这样做
PROG 引脚电压为0.4至4V。
我想知道、如果我将其降低到0.4V 或更低、会出现什么问题。
我想知道、如果我将其降低到0.4V 或更低、会出现什么问题。
谢谢
此致、
Shidara