This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23881:TPS23881电路审核。

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5574, TPS23881, TPS23881EVM-008, LM5019, TPS7A4001

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/864495/tps23881-tps23881-circuit-review

器件型号:TPS23881
主题中讨论的其他器件:LM5574、、 LM5019TPS7A4001

您好、先生:

连接 BT POE 喷油器电路。 请帮助审核。(请参阅以下内容)

谢谢!

  • Vmain= 54V 输入直流电压
  • VDD3_3V_PoE=3.3V 直流电压(使用 TI LM5574 IC=>54V 至3.3V)
  • 两个 RJ45端口
  •  LAN 变压器引脚定义如下。

顺便说一下!  我可以直接上传 PDF 文件吗?

抱歉! 捕获的图片不清晰。

黎家平

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 卡斯帕尔、

    您似乎希望拥有 RJ45端口、每个端口都可以在没有任何主机控制的情况下输出60W 功率。  

    如果我的理解是正确的、则必须使用 TPS23881的4个通道、因为一个4线对高功率端口需要使用2个 PSE 通道。 请参阅 TPS23881EVM-008和 PSEMTHREVM-007以获取参考。 在此 EVM 套件中、通道5-8旨在支持两个4线对端口。  

    您可以通过单击"插入文件"按钮将 PDF 上传到此主题帖。  

    此外、 LM5574 不支持可调节 UVLO、因此建议使用 LM5019并将 UVLO 设置为~30V。 谢谢。

    此致、

    一分钱

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Penny:

    抱歉、也许我没有清楚地描述它。

    我想设计一个端口 PSE 注入器产品。(只有一个 RJ45端口提供 POE 60W 输出)

    请参阅下面的应用图。

    我已经参考了"TPS23881EVM-008"+"BOOST-PSEMTHR" EVB 电路。

    您是否帮助验证 POE 电路(请参阅上一个帖子)?

    请特别关注 IC (U2)外设电路和连接 LAN 变压器(T2)引脚迹线。

    请提供帮助。 谢谢!

    卡斯帕

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 卡斯帕尔、

    该原理图总体上看起来不错、但请按照数据表了解未使用的端口连接。 如果要为 I2C 总线添加测试点、还将在 SDAO 处添加测试点。  

    对于数据变压器、请确保它可以处理您所需的电流电平。  

    如果您要运行类型4、90W、请确保极性符合下面的 IEEE 标准。

    谢谢、

    一分钱

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Penny:

    谢谢! 听从您的建议。
    我已经修改了一些电路。 请参阅以下内容。

    修改列表
    未使用的端口"SENx"和"DRAINx"引脚接地
    2.引脚21/46/57接地

    如果电路有任何错误。 请告诉我。
    谢谢!

    卡斯帕

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、卡斯帕尔、

    请确保执行以下检查:

    1. 将  LM5574更改为 LM5019、并将 UVLO 设置为~30V
    2. 请确保数据变压器能够处理您所需的电流电平
    3. 如果您要运行类型4、90W、请确保极性符合 IEEE 标准。

    除了这些、一切看起来都正常。 谢谢。

    此致、

    一分钱

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Penny:

    谢谢!

    关于您的项目1>将 LM5574更改为 LM5019。

    我们已经在许多其他产品中设计了 LM5574 (54V 至3.3V)。

    您能告诉我您的考虑吗?   

     谢谢!

    卡斯帕

    Kǎolǜ μ A
    考虑
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 卡斯帕尔、

    最好在 Vpwr 达到 UVLO (26.5V)之前将 RESET 引脚保持在低电平。 由于您的设计中没有主机控制、因此 RESET 引脚在内部上拉至 VDD。 我们需要在 Vpwr 达到 UVLO (26.5V)之前保持 VDD 低电平。 您可以使用具有 可调节 UVLO 的 LM5019或 TPS7A4001来实现受控 VDD。 谢谢。

    此致、

    一分钱

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Penny:

    明白了! 感谢您的建议。

    问题已解决。

    再次感谢你。

    卡斯帕