主题中讨论的其他器件:LM5574、、 LM5019、 TPS7A4001
您好、先生:
连接 BT POE 喷油器电路。 请帮助审核。(请参阅以下内容)
谢谢!
- Vmain= 54V 输入直流电压
- VDD3_3V_PoE=3.3V 直流电压(使用 TI LM5574 IC=>54V 至3.3V)
- 两个 RJ45端口
- LAN 变压器引脚定义如下。
顺便说一下! 我可以直接上传 PDF 文件吗?
抱歉! 捕获的图片不清晰。
黎家平
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、先生:
连接 BT POE 喷油器电路。 请帮助审核。(请参阅以下内容)
谢谢!
顺便说一下! 我可以直接上传 PDF 文件吗?
抱歉! 捕获的图片不清晰。
黎家平
您好、 卡斯帕尔、
您似乎希望拥有 RJ45端口、每个端口都可以在没有任何主机控制的情况下输出60W 功率。
如果我的理解是正确的、则必须使用 TPS23881的4个通道、因为一个4线对高功率端口需要使用2个 PSE 通道。 请参阅 TPS23881EVM-008和 PSEMTHREVM-007以获取参考。 在此 EVM 套件中、通道5-8旨在支持两个4线对端口。
您可以通过单击"插入文件"按钮将 PDF 上传到此主题帖。
此外、 LM5574 不支持可调节 UVLO、因此建议使用 LM5019并将 UVLO 设置为~30V。 谢谢。
此致、
一分钱
您好、 卡斯帕尔、
最好在 Vpwr 达到 UVLO (26.5V)之前将 RESET 引脚保持在低电平。 由于您的设计中没有主机控制、因此 RESET 引脚在内部上拉至 VDD。 我们需要在 Vpwr 达到 UVLO (26.5V)之前保持 VDD 低电平。 您可以使用具有 可调节 UVLO 的 LM5019或 TPS7A4001来实现受控 VDD。 谢谢。
此致、
一分钱