This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24092:输出电压控制

Guru**** 2786655 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24092, BQ25125

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/864334/bq24092-output-voltage-control

器件型号:BQ24092
主题中讨论的其他器件: BQ25125

大家好、

我们为 室外资产跟踪应用的单节锂离子电池充电器选择了 BQ24092 IC。

充电输入电压来自 USB 5.0。

数据传输时器件最大电流为200mA。

器件电压应为3.8V 恒定电压

电池规格:  

容量:3400mAh (最小3250mAh)
标称电压:3.7V
充电电压:4.2V

使用 BQ24092充电器如何将输出电压限制为3.8V。

2.使用 USB 为电池充电所需的时间是多少?

3.有没有探测到,如果我在电池通过 USB 充电时将负载与电池并联?

请就上述问题提供支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Manjunath、

    根据我的理解、您是否希望提供3.8V 的系统电压? 在这种情况下、您将需要额外的直流/直流来降低系统电压、或者需要 BQ25125等器件来为您提供该调节。 该产品不会将系统电压调节到该电平。 有什么要求您具有如此严格的电压范围?

    在充电方面、所有这些都取决于您要充电的电流大小以及您如何处理散热。 这与系统相关、但如果您要以500mA 的电流充电、则需要大约6小时。 您可以提高充电率、但需要确保在充电过程中不会产生过多热量。

    如果您可以与电池共享电压、那么并行连接负载就没有问题。 如果您需要独立于电池运行您的系统、则需要 BQ2407X 系列中的器件、因为这具有额外的 FET 来启用此功能。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好 、Manjunath、您还有其他问题吗?