Other Parts Discussed in Thread: BQ24092, BQ25125
主题中讨论的其他器件: BQ25125
大家好、
我们为 室外资产跟踪应用的单节锂离子电池充电器选择了 BQ24092 IC。
充电输入电压来自 USB 5.0。
数据传输时器件最大电流为200mA。
器件电压应为3.8V 恒定电压
电池规格:
容量:3400mAh (最小3250mAh)
标称电压:3.7V
充电电压:4.2V
使用 BQ24092充电器如何将输出电压限制为3.8V。
2.使用 USB 为电池充电所需的时间是多少?
3.有没有探测到,如果我在电池通过 USB 充电时将负载与电池并联?
请就上述问题提供支持。