请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ25570 一个非常简单的问题。 在第7.3.2节中、它说"为了使 VBAT_UV 功能正常工作、系统负载应连接到 VSTOR 引脚。" 。 但在应用部分(8.2)中、所有负载均连接到 VOUT 引脚。 有人能解释一下吗? 是否应将负载直接连接到 VSTOR? 如果没有、这是否会对电池欠压功能造成问题?
此外、我不太理解我应该如何处理2个 VSS 引脚。 根据我的理解、散热焊盘也是 IC 的接地端。 我应该将两个 VSS 引脚都连接到它吗? 在典型应用中、在任何地方都使用相同的接地符号。