This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25570:负载和接地连接

Guru**** 2813875 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/866164/bq25570-load-and-ground-connection

器件型号:BQ25570

一个非常简单的问题。 在第7.3.2节中、它说"为了使 VBAT_UV 功能正常工作、系统负载应连接到 VSTOR 引脚。" 。 但在应用部分(8.2)中、所有负载均连接到 VOUT 引脚。 有人能解释一下吗? 是否应将负载直接连接到 VSTOR? 如果没有、这是否会对电池欠压功能造成问题?

此外、我不太理解我应该如何处理2个 VSS 引脚。 根据我的理解、散热焊盘也是 IC 的接地端。 我应该将两个 VSS 引脚都连接到它吗? 在典型应用中、在任何地方都使用相同的接地符号。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nick、

    这是一个拼写错误、感谢您提请我们注意。 请将您的系统负载连接到 VOUT。 对于 VBAT_UV、这不会是问题。 请将两个 VSS 引脚连接到散热焊盘、但请参阅图48了解布局。 请注意、电源 GND 和电源组件保持在布局的北半部分、信号组件保持在布局的南侧。  

    谢谢、

    Ricardo