This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54427:请帮助检查原理图

Guru**** 2589410 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54427

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/866112/tps54427-please-help-to-check-the-schematic

器件型号:TPS54427

您好!

我的客户正在评估 TPS54427的12V 输入电压1.2V 输出电流4A 设计。 基本上指的是 WEBENCH、但 BOM 略有不同。  到目前为止,他们还在评估另一个设备,需要尽快确认此设计。  请帮助检查此原理图。谢谢。  

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yue:

    1建议将软时间增加到最小1.15ms、这意味着您需要将 C467从6.8nF 增加到8.2nF。   

    此外、我没有看到输入和输出电容器、因此请遵循并使用数据表中的建议值。  电路的其余部分似乎正常。  谢谢

    此致、

    简森