请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS54427 您好!
我的客户正在评估 TPS54427的12V 输入电压1.2V 输出电流4A 设计。 基本上指的是 WEBENCH、但 BOM 略有不同。 到目前为止,他们还在评估另一个设备,需要尽快确认此设计。 请帮助检查此原理图。谢谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.