Other Parts Discussed in Thread: TPS7A11
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS7A11 所有、
关于 TPS7A11的输出电容(电容)的客户问题、我在数据表中看到、最大输出电容为22uF、放置在尽可能靠近输出引脚的位置。 在本例中、Cout 为4.7uF、因此这里可以。
在~ 20mm 的处理器上、有一个较大的电容47uF 和较小 的去耦电容器。
这将如何影响 TPS7A11的稳定性。
谢谢、
此致、
Joe