This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CSD13385F5:MOSFET 基础知识:该 FET 如何仅具有单向栅极-源极二极管?

Guru**** 2847400 points

Other Parts Discussed in Thread: CSD13383F4

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/865767/csd13385f5-mosfet-basics-how-come-this-fet-only-has-unidirectional-gate-source-diode

器件型号:CSD13385F5
主题中讨论的其他器件:CSD13383F4

您好!

我更习惯在 MOSFET 的栅极和源极之间看到双向二极管(如两个彼此相接的齐纳二极管)。 但是、该器件具有单向二极管。

1) 1)怎么回事?
2) 2)在选择是否使用该器件时、您认为我应该以什么方式考虑这一点? 在这种情况下、我计划使用该 nFET 来打开/关闭用作负载开关的高侧 PFET (将其栅极接地/不将其接地)。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Carl、

    TI 制造具有单端和背对背(您习惯看到的) ESD 保护二极管的 FET。 有关 B2B 二极管的示例、请参阅 CSD13383F4。 B2B 二极管的主要缺点是栅源泄漏电流要高得多。 这可能是电池供电系统的一个缺点、因为它可以在待机状态下更快地对电池放电。 对于单端二极管、需要注意的主要问题是可能导致栅源极二极管正向偏置的任何情况。 您可能会注意到、对于单端实现、内部栅极电阻 RG 通常更高(240欧姆)、这会在二极管正向偏置时限制电流。 如果内部栅极电阻不够、也可以添加外部栅极电阻器。 如果您的应用绝不会导致二极管正向偏置、那么您应该可以这么做。