This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65131EVM-839:EVAL-KIT TPS65131EVM 输出问题

Guru**** 2419530 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65131, TPS65131EVM-839

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/864703/tps65131evm-839-problems-with-eval-kit-tps65131evm-outputs

器件型号:TPS65131EVM-839
主题中讨论的其他器件: TPS65131

您好!

我的客户目前正在使用 TPS65131EVM-839评估 TPS65131、并且遇到了一些问题。

他调整了电阻分压器的电阻 、如下表所示:

但是、与上面显示的电压不同、他收到了:

VOutP:7、3V

VOutN:-6、3V

您能否帮助解释并提出此问题的解决方案?

此外、VOutN 不会每次启动;错误是否可能出现在 TPS65131芯片上?

此致、

Stani

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stani、

    感谢您的提问。 让我联系该部件的专家。 您可以在12/13/19之前得到响应。

    最棒的

    授予

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stani、

    我不知道客户如何使用所用的电阻器获得这些电压。 我唯一能想到的是错误的电阻器值或错误的 TPS65131芯片。 当上部反馈电阻器(1000K)发生变化时、需要使用数据表中的公式11和12略微调整 EVM 上的前馈电容器 C6和 C9、但即使不调整这些电容器、我也不会期望客户看到的输出。 因此、我会怀疑电阻器值或芯片损坏。

    此致、

    辽卡特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、辽卡特、

    感谢您的反馈。

    此致、

    Stani