请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS65131EVM-839 主题中讨论的其他器件: TPS65131
您好!
我的客户目前正在使用 TPS65131EVM-839评估 TPS65131、并且遇到了一些问题。
他调整了电阻分压器的电阻 、如下表所示:
但是、与上面显示的电压不同、他收到了:
VOutP:7、3V
VOutN:-6、3V
您能否帮助解释并提出此问题的解决方案?
此外、VOutN 不会每次启动;错误是否可能出现在 TPS65131芯片上?
此致、
Stani