This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5045:最小开关频率

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5045, UCC28951

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/864608/lm5045-minimum-switching-frequency

器件型号:LM5045
主题中讨论的其他器件: UCC28951

尊敬的团队:

该器件的最小开关频率是多少?

它能否以60kHz 的频率运行?

BR

Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kuan、

    LM5045的特性低至大约200kHz 的振荡器频率或100kHz 的开关频率。  

    如果我们看看数据表第10页的图6、频率曲线与 Rt 开始在 Rt = 50k 时变平、 要以60kHz 的频率运行、Rt 将会大得多、并且由于曲线现在将非常平坦、因此开关频率将会有更多变化。

    UCC28951还是一款相移全桥控制器、可在较低的开关频率下运行、适用于高功率和高电压应用、这或许是您的应用更好的选择?

    此致

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    感谢您的输入。

    客户正在寻找可在60kHz 频率下运行的全桥控制器。

    它们不需要相移全桥。

    你有什么建议吗?

    BR

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kuan、

    此问题已转移到电子邮件中、我将关闭此帖子。

    此致

    John