请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM5045 主题中讨论的其他器件: UCC28951
尊敬的团队:
该器件的最小开关频率是多少?
它能否以60kHz 的频率运行?
BR
Kevin
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Kuan、
LM5045的特性低至大约200kHz 的振荡器频率或100kHz 的开关频率。
如果我们看看数据表第10页的图6、频率曲线与 Rt 开始在 Rt = 50k 时变平、 要以60kHz 的频率运行、Rt 将会大得多、并且由于曲线现在将非常平坦、因此开关频率将会有更多变化。
UCC28951还是一款相移全桥控制器、可在较低的开关频率下运行、适用于高功率和高电压应用、这或许是您的应用更好的选择?
此致
Peter