This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24171:BATDRV

Guru**** 2533180 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24171EVM-706-15V

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/865589/bq24171-batdrv

器件型号:BQ24171

您好!

我们正在设计包含锂电池充电的电路(BQ24171RGYT 和 BQ27441DRZR-G1A)。

充电器的电路与 BQ24171EVM-706-15V (适用于1节电池)中所示的电路非常相似。 它包括“电池放电 MOSFET 栅极驱动器输出”BATDRV MOSFET。

电路需要提供在存储期间断开电池的选项。

一种选择是在电池连接器旁边使用双向 MOSFET 电路(它将由一个小动作开关从外部触发、低电平有效)。

问题:

我们是否可以使用 BATDRV MOSFET 从负载上断开电池? 使用和电路(与锁存电路相关的输入# BATDRV 和 Tact 开关)。

或者、您能建议其他方法来实现它吗? 没有太多的 PCB 实际状态可用。

提前感谢您

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nestor、您好!

    您的想法听起来是可行的。  BATDRV 仅会变为低电平(但并非一直到 GND) 、以便在 VCC/ACN 上的电压低于 SRN 上的电压时打开开关。  否则、它将处于电池电压。  您可以将其用作逻辑信号、但可能需要对其进行电平转换。

    此致、
    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Jeff