请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ24171 您好!
我们正在设计包含锂电池充电的电路(BQ24171RGYT 和 BQ27441DRZR-G1A)。
充电器的电路与 BQ24171EVM-706-15V (适用于1节电池)中所示的电路非常相似。 它包括“电池放电 MOSFET 栅极驱动器输出”BATDRV MOSFET。
电路需要提供在存储期间断开电池的选项。
一种选择是在电池连接器旁边使用双向 MOSFET 电路(它将由一个小动作开关从外部触发、低电平有效)。
问题:
我们是否可以使用 BATDRV MOSFET 从负载上断开电池? 使用和电路(与锁存电路相关的输入# BATDRV 和 Tact 开关)。
或者、您能建议其他方法来实现它吗? 没有太多的 PCB 实际状态可用。
提前感谢您