请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TLC59116 您好!
关于 TLC59116上的饱和电压、我的客户提出了一个问题。
(问题)
LED 通道上的饱和电压是多少?
(饱和时输入和输出之间的电压是多少?)
例如、我的客户将在每个输出通道中使用4个 LED。
LED 总输出电压为14V (3.5V (VF) x 4)、通道输出电流为20mA。
在这种情况下、输出电压14V 需要多少输入电压?
(当然、我们需要考虑 VF 的变化。)
此致、
TAO_2199