This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC59116:关于饱和电压

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TLC59116

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/865473/tlc59116-about-saturation-voltage

器件型号:TLC59116

您好!

关于 TLC59116上的饱和电压、我的客户提出了一个问题。

 

(问题)

LED 通道上的饱和电压是多少?

(饱和时输入和输出之间的电压是多少?)

例如、我的客户将在每个输出通道中使用4个 LED。

LED 总输出电压为14V (3.5V (VF) x 4)、通道输出电流为20mA。

在这种情况下、输出电压14V 需要多少输入电压?

(当然、我们需要考虑 VF 的变化。)

 

此致、

TAO_2199

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Tao、

        您可以参阅数据表的图2。 您可以找到所需的最小电压@ 20mA。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charles、

     

    感谢你的答复。

     

    根据图2、我们猜 TLC59116可在输出电压为0.5V 时灌入30mA 的 LED 电流

    如果 ILED 为30mA (最大值)、则 VLED (LED 电源电压)应比 VLED 电压高0.5V。

    我的理解是正确的?

     

      

     

    此致、

    TAO_2199

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Tao、

        您的理解是正确的。 但是、您需要在工作台上检查它、因为它是您的虚线。